This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:I/O 规范

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649702/ucd9090a-i-o-specification

器件型号:UCD9090A

您好!

 

我想确认 UCD9090A 的 I/O 规格

 

VIH 在数据表中被定义为“V33DIO = 3V 时为2.1–3.6V”(请参阅下面的)。

 

 

通常、最大 I/O 输入电压被定义为数字器件中的一种 VDD+0.3V。

当 V_33DIO=3V 时、该器件是否真正支持高达3.6V 的输入?

此外,该器件没有 V_33DIO 引脚。 是 V33D 吗?

 

另一方面、在数据表的最大绝对值列中、最大输入电压为 V33A+0.3V。

如何思考? 它与 V33D 无关吗?

 

 

这个问题的背景是、一个系统可以稍微超过 VDD+0.3V 的输入、我想确认它是否正常。

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、V33A/V33D 和 V33DIO 来自同一电源。 V33DIO 是数字 I/O 电源、如果 V33D 不可用、它与 V33D 相同。
    另一个引脚的最大绝对电压为-0.3V 至3.8V。
    此致

    Yihe