This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:有关反激式输入电容器在 EVM 电路中的电容的问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649628/tps2373-4evm-758-inquiry-about-capacitance-of-flyback-input-capacitor-in-evm-circuit

器件型号:TPS2373-4EVM-758

你(们)好。

C28、C68、C69、C30、C31、 EVM 电路上的 C32、C33电容器对总电容值是否有限制?

如果电容器之和较大、TPS2373-4中的热插拔电路是否不会影响浪涌电流期间的发热?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    如果大容量电容(C28和 V62)过高、则浪涌时间会更长(超过81.5ms、直至浪涌电流达到90%)、因为需要更大的电流为大容量电容充电。 其他电容器用于过滤 EMI。 请参阅 www.ti.com/.../sluscd1a.pdf 上的第7.3.5和7.4.8节

    是否可以澄清您的最后一句话? 我不确定发烧是什么意思。

    谢谢、
    Tom