This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:TPS92692EVM-880的故障排除:CAN#39;t 获取输出电流

Guru**** 2445450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692EVM-880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648918/tps92692evm-880-trouble-shooting-for-tps92692evm-880-can-t-get-the-output-current

器件型号:TPS92692EVM-880

尊敬的 Sirs:

我们已经评估了适用于汽车 LED 照明应用的 EVM 板(TPS92692EVM-880)。

但是,我们可以从12~60V 升压到55 60V,但无法获得任何输出电流(默认值为356mA)。

您能帮助您提供任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    您是说您获得零输出电流还是整个350mA 电流? 您是否使用较低电压的 LED 堆栈对其进行了测试、它是否正常工作? 您的负载到底是什么? 您使用哪种电源? 它是否有足够的电流用于该功率级别? 您是否对电路板进行了任何修改? 这里没有太多信息可供选择、但如果您能提供更多详细信息、我会尽力提供帮助。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克林顿:

    感谢您的反馈。

    (1)您是指您获得零输出电流还是整个350mA 电流?

    -->是的,你是完全正确的。

    (2) 您是否使用电压较低的 LED 堆栈对其进行了测试、它是否正常工作? 您的负载到底是什么?

    -->实际上,我们没有使用 LED 灯串作为输出负载,而是使用电负载,它根据输出电压自动消耗电流(在本例中为60V)。 电气负载如下所示、

    (3)您使用哪种电源? 它是否有足够的电流用于该功率级别?

    -->输入电源如下所示,提供12V 和10A 电流(如果超出 EVM 限制,电源可以调节电流)

    此外、为了实现直接 PWM 调光、我们在 J7的引脚1和2之间连接了分流器、并向 TP8施加5V (1KHz 方波)。

    整个设置如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    第二个设置看起来与第一个设置稍有不同。 因此、这给我留下了3条评论、希望一条或多条评论将帮助您:

    1.输入电压应施加到"全亮"测试点(或 J2的中心引脚)。

    2.看起来您正在尝试同步开关频率。 您使用的频率是多少? 虽然很难读取、但您的阈值看起来就在边缘、您甚至可能无法同步。 我会将低电平设置为<1.8V、将高电平设置为>3.1V、这样您肯定会超过上升和下降阈值。

    3.如果这两种方法都不起作用,我会尝试使用 LED 负载(或简单的二极管负载,即每个"LED"串联使用3x1V 二极管)。 我已经看到许多电子负载在 LED 电流调节器上运行不正常的问题。

    请告诉我其中的任何一项是否有帮助。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clint:

    感谢您的建议。

    首先、我们已 将输入 电压从引脚1更改为引脚2 (全亮)。

    其次 、使用正弦波(Vp-p 5V、500K~1MHz)在 TP8上施加外部 PWM 信号。

    第三、我们使用陶瓷电阻(100欧姆)代替电气负载。

    设置如下所示。

    感谢您的支持。

    我们已成功获得输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好! 我将继续并将其标记为"TI 认为已解决"、以便可以将其关闭。 如果您有进一步的问题、请随时在此处发帖、关闭它不会阻止更多的发帖、它会通知我。 谢谢。

    此致、

    克林特