This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:VCC 偏置

Guru**** 2446430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649761/lm5161-vcc-bias

器件型号:LM5161

您好!

我正在工作(再次...) 对于 LM5161;在我之前的设计中、我始终有一条10V 的线路用作 VCC 稳压器的偏置、但这次我没有。

我的输入电压约为48V、输出电压为24V (Flybuck 拓扑);电流应约为0.6A。为了偏置 VCC、向24V 输出添加 LDO 是否合理? 出于这个原因、我会避免使用降压转换器、但我不喜欢内部 VCC 稳压器的低效率。 使用线性稳压器可以让我节省 VCC 稳压器电流的50%(24V/48V)、但我必须决定它是否值得。

在典型条件下、VCC 消耗了多少电流?

提前感谢。

此致、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    VCC 汲取的电流量取决于开关频率。 如果您以300kHz 的频率进行开关、电流消耗将约为2mA。 效率节省将降至最低、您可以看到节省的功耗为~ 50mW ...

    计算。

    2mA*48V = 96mW
    2mA*24V = 48mW


    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    当然、添加一个仅为48mW 的 LDO 是没有意义的... 当我详细评估设计的功耗时、我会记住这些信息并选择要执行的操作。

    谢谢、
    Stefano