This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:PG 闪烁、f=3kHz

Guru**** 2575565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649357/bq24620-pg-blinking-f-3khz

器件型号:bq24620

大家好!我在设计中使用 bq24620时遇到问题。 bq24620原理图取自 IC 的 EVM。在我的设计中、一个充电器使用 BMS 为电池充电、然后电池作为第二个充电器的电源。 n`t、我的 CE 有问题:如果我将它连接到 MCU 并设置高电平、充电器不启动。 在两个充电器中将 CE 连接到 VREF 的问题都得到了解决。 其次、我的第二个充电器有问题。 当 BMS 打开充电器电源时、PG 开始闪烁~20Hz、STAT 关闭。 当我连接外部电池时、我看到电流表上的正常电流、但开关 FET 的频率非常低(1000-3000Hz)、我可以听到它的声音。 如果我将外部电源连接到第一个充电器、然后将第二个充电器与电池连接、则第二个充电器开始以300k 频率工作、但如果外部电源断开连接、频率恢复为3k。 我尝试将没有 BMS 的电池连接到 charger2的输入端,但结果是相同的。 系统配置:电源->Charger1->BMS->Charger2->External battery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否展示您的原理图?

    另请绘制 charger2的输入和 charger2的开关波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fortunatly、问题已解决-错误的电阻器安装在 VFB 网络中。 但我仍然遇到 CE 引脚问题-如果我将它们保持未连接状态-充电启动。如果我将其连接到 Vref、则会发生同样的情况。 如何禁用充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CE 是充电使能高电平有效逻辑输入。 高电压启用充电。 LO 禁用充电。