This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择 LED 驱动器时需要帮助

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649526/need-help-picking-led-driver

主题中讨论的其他器件:LM3410

您建议在以下情况下使用哪个部件:

以50-75mA 的恒定电流驱动单个 LED 灯串。

LED 数量:5至8 (每个 LED 1.4V)

可用电源电压12V (最大8min 14V)或3.7V +/-5%。

不需要调光、只需打开或关闭即可。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenny、

    也许其他人会在这里听到蜂鸣声、因为我所使用的大部分是更高的功率、但我知道的一个器件是 LM3410、如果您使用3.7V 电源并将其配置为升压电源、它可以简单地实现这一点。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我认为 LM3410可以正常工作。 我为它准备了评估板以尝试它。