This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:在设计中不需要垫片电感器时、需要有关计算的帮助

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649670/ucc28951-q1-need-help-with-the-calculation-when-shim-inductor-is-not-needed-in-the-design

器件型号:UCC28951-Q1

您好、TI、

当设计中不需要垫片电感器时、我坚持计算。

http://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf 设计审阅中找到该链接

公式120之后的公式要求我具有一个垫片电感值。 如果我将匀场电感选择为0H、那么我会在公式中得到零除。

  • 如何选择适当的延迟时间、以实现 ZVS 降至50%负载、就像在设计审查中一样?
  • 我是否应该将延迟时间 t_ABSET 编程为30ns 的最小值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题的其他信息。

    我知道不同负载(100%、50%、20%)上的 CS 电压电平是多少。 和 Adel 引脚上的分压器设置(K 比)。 这个问题与50%负载电流有关。 数据表建议"大"延迟、但我应该精确瞄准多大的延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natthapol

    匀场电感器计算返回0值的情况并不少见。 零电压开关(ZVS )转换的能量来自与变压器一次侧串联的电感(对于本讨论而言、这是准确的第一次近似值)。 如果变压器漏电感不够高、则将一个单独的垫片电感器与初级电感器串联、以便变压器漏电感和垫片电感之和足以驱动 ZVS。

    应用手册中的公式使用 Ls 来表示变压器漏电和垫片电感之和(尽管我承认文档中对此并不清楚)

    我建议您将变压器漏电感用于 Ls 并重新计算。

    如有任何疑问、请重新发布。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    是否可以在电路中添加几 nH 的小垫片电感器(即使建议不需要计算)、以确保在极轻负载时、转换器仍然能够实现低至5-10%负载的 ZVS?

    目标应用是电池充电器、在充电周期结束时、消耗到电池中的电流将极小。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Natthanapol

    您的问题的简短答案是"是"、这是可能的。
    唯一的缺点是、增加的电感会使电流转换更长、在此期间没有能量输送到次级-这有时称为"占空比损耗"、但实际上、损耗通常为2%或3%。

    UCC28951-Q1在轻负载时进入突发模式。 如果您正确设置、则突发期间的能量足以确保 ZVS。 即使您仅实现部分 ZVS、例如 VDS 下降到仅50%而不是0%、但损耗仍然显著降低、因为它们与 V^2成比例

    此致
    Colin