This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:预偏置启动

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649645/tps54531-pre-bias-start-up

器件型号:TPS54531

您好!

TPS54531能否在预偏置情况下启动?

TPS54531无法在我的客户情况下启动。

VIN=5V -> VOUT=3.3V。  

问题案例从"Vin=0、Vout=600mV"启动。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS54531是一款非同步降压转换器、它可以在预偏置条件下启动、因为没有电感器反向电流、您能否上传更详细的应用电路?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。

    我将向客户发送电路。

    您可以给我发送电子邮件至 m-shimizu@fujiele.co.jp 吗?

    电路是客户的信息。

    我无法在 Web 上发布此信息。  

    下面是波形。

    您对原因有什么了解吗?

    CH1:黄色输入电压

    CH2:绿色输出电压

    CH3:紫色 SS 引脚电压

    CH4:红色 PH 引脚电压

    此致、

    Shimizu