This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:EVM 电路讨论

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647847/tps23753-evm-circuit-discussion

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件:PMP8803

您好!

我有两个 EVM 原理图、我发现 EVMs.e2e.ti.com/.../EVM_5F00_circuit.docx 上的一些电路存在差异

请参阅随附的图片。

两种电路架构的测试结果有何差异?

谢谢!

Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    高侧和低侧整流器之间的差异很可能是传导发射。 我会研究一下这个问题、看看我是否能找到更详细的答案。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alvin、

    以下是 PMP8803和 PMP4648的测试报告

    -Tom

    e2e.ti.com/.../PMP4648_5F00_RevC_5F00_Test-Report.pdf

    e2e.ti.com/.../PMP8803_5F00_RevA_5F00_Test_5F00_Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您的信息。
    两个电路中的输出纹波和环路频率响应几乎相同。
    那么、我们可以设计这两个电路中的一个吗?
    您还提到了与传导发射相关的问题、它是否会影响正常功能?

    此致、
    Alvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    您当然可以使用这两种方法进行设计。

    传导发射(来自直流/直流转换器的噪声)不会影响正常功能。 在尝试通过传导发射标准时、请记住这一点。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    好的理解!
    谢谢!

    此致、
    Alvin