This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150 VS 压降问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649583/tps65150-tps65150-vs-voltage-drop-issue

器件型号:TPS65150

您好,  

   我的客户遇到一个问题:将连接到 DLY1和 DLY2的电容值调整为1uF 或0.1uF 时、TPS65150的 VS 电压将下降到 VIN、如果我将电容值设置为0.01uF、电压将不会下降。 因此我的问题是 TPS65150的延迟时间范围是多少、我们为什么更改电容、TPS65150的 Vs 电压将下降、谢谢。

下图是我们将电容更改为1uF。

原理图请参阅如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    图片和原理图似乎未附加。 但是、请与客户核实他是否也更换了 FDLY 电容器或仅更换了 DLY1和 DLY2电容器。 如果 FDLY 电容器未发生变化、则故障延迟计时器可能会在延迟时间过长之前过期。
    您的客户可以通过短接 FDLY 电容器进行测试来轻松检查这一点。 如果器件随后正常启动、则 FDLY 电容器会导致问题。

    此致、
    Brigitte