This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:AMPS_CTL 引脚电压和电阻选择

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648415/tps2372-amps_ctl-pin-voltage-and-selection-of-resistance

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2373

您好!

TPS2372的数据表中提到,Pin AMPS_CTL (PIN8)的额定电压最大为30V。

但在 AMPS_CTL 引脚电阻的计算中,Vdd=57V,I_MPS=16mA,R_MPS=3.56k,额定功率 P_rmps=0.91W。

那么、我的问题是

1、AMPS_CTL 30V 或 Vdd=57V 的引脚电压实际上是多少。 如果是30V、则不应使用该值对 R_MP 进行计算。 是在 Vdd 和 PIN8之间 MOSFET 中下降的剩余27V 电压。

所选电阻的额定功率是多少。 在本参考设计中、即使在计算3.56k 和0.91W 后、也会选择1/8 W、1.3k Ω 分辨率。 这是什么原因。

谢谢

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arjun:

    该计算是否在数据表中?

    AMPS_CTL 引脚的输出电压通常为24V。 见第7页。 由于 R_MPS 从 AMPS_CTL 连接到 VSS、因此该电阻器转换器上的所有24V 电压都会下降到 PSE 在 VSS 线路上感应到的电流中。 1.5k 电阻器适合在24V 电压下生成16mA 脉冲电流。

    2、假设占空比最大(26%)、1.3k Ω 电阻器产生的电流将为18.4mA。

    P = 26%* 24V * 18.4mA = 0.115W。

    1/8W (0.125W)电阻器适合该占空比和脉冲电流大小。

    请告诉我这是否消除了您的疑虑。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于您的问题、可以。 该计算来自 TPS2372-的数据表(参考:SLUSCM4_2017年8月-第30页)。 在这里、它们直接获取了57V 的 Vdd。

    根据您提供的解释、我可以继续将引脚的 VTYP 设置为24V、并将 R_MPS 设置为1.3k Ω。

    谢谢你。

    PS:最好可以修改第30页的计算/添加更好的解释、以了解为什么选择1.3k 1/8 W 的电阻、而不是计算中的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arjun:

    我需要确认哪种计算是合适的。 凭直觉,我的工作似乎还可以,但让我得到第二个意见。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arjun:

    感谢您在数据表中了解这一点。 请参阅 TPS2373数据表(www.ti.com/.../tps2373.pdf)第8.2.2.10节。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。