This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217 AC/USB 问题

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649313/tps65217-tps65217-ac-usb-issue

器件型号:TPS65217

尊敬的 TI 团队。

我对 TPS65217的设计有疑问。

交流/USB 输入

AC/USB 设计为由同一个直流适配器供电。

但是、在设计指南中、浮点被指定用于未使用的引脚。

使用与以下相同的电源的 AC/USB 时是否会出现问题?

您能告诉我为什么我不应该一起使用它吗?

2. 询问是否 没有电池

如果 slva901文档没有电池、它将提供有关如何将 RLL 电阻器设计到 GND 以及如何设计上拉电阻器的说明。
我应该设计一个 RLL 电阻器吗?
如果未使用 slva686b 则悬空。
如果我不设计 RLL 电阻器该怎么办?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    感谢您的关注。
    第一个问题。 您是对的、TPS65217可由单电源(输入电压、直流适配器)供电。 它在内部决定是将 AC 引脚电平还是 USB 引脚电平路由到 SYS 引脚。 如果只有一个电源,则将两个引脚(AC 和 USB)连接在一起不会带来任何好处。 我们建议将 Vin 连接到 AC (或 USB)、并将未使用的电源引脚连接到 GND。

    第二个问题。 正确、正如 slva686b 中所述、您可以将引脚 BAT 和 BAT_SENSE 悬空。 BAT 和 BAT_SENSE 必须相互连接。 如果您想防止由 Vin 欠压引起的闭锁、您可以遵循 slva901中的准则3.1或3.2。 要回答您的问题,如果您没有设计 RLL 电阻器,则可能会导致锁定。

    希望这能解答您的问题。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    Kevin 的建议是正确的。

    在没有电池的情况下、您仍必须将 BAT_SENSE 短接至 BAT。 TS 引脚本身保持悬空。

    BAT 应通过轻负载电阻 RLL (1k-10kOhm)接地、以便在移除交流电并快速重新施加时释放该引脚上的多余能量。 如果在您的应用中不能发生这种情况、RLL 可以是 DNP (未组装)、然后 BAT/BAT_SENSE 将悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian Berner。

    感谢您的快速回复。