This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62362:I2C VOL 规格

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648269/tps62362-i2c-vol-specification

器件型号:TPS62362

大家好、

我在 TPS62362数据表中没有看到 I2C VOL 规格。 该器件的 VOL (最大值)值是多少、其输出电流条件是多少?

此致、
Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、

    这不是直接指定的、但该器件符合 I2C 规范。 您是否对 I2C 总线有一些问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    不、我现在没有问题。
    但是、我的客户正在使用该器件设计他们的电路板。 因此、他们需要检查 VOL (最大值)值和该值的输出电流条件。

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定此值、但器件符合 I2C 规范、因此不应出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris。

    我需要回答客户的价值。  从 NXP 的 I2C 规范来看、VOL 在 VDD>2V 和3mA 灌电流条件下的最大值为0.4V。 您说该器件符合 I2C 规范。 那么、在 Vdd > 2V 且灌电流为3mA 的情况下、是否保证该器件的 VOL 小于0.4V?

    REF:I2C 总线规范和用户手册<www.nxp.com/.../UM10204.pdf>

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我们可以在这里提供什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢。 希望很快能收到您的回复。

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、

    我已检查并确认该器件在灌电流为3mA 时确实符合此0.4V 逻辑低电平规格。 可以在 I2C 总线上使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您检查此器件的 I2C 规格。

    我会将此信息提供给我的客户。

    谢谢、

    Saito