This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:升压输出电压

Guru**** 2611695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648856/tps61086-boost-output-voltage

器件型号:TPS61086
主题中讨论的其他器件: TPS61087

您好!

我们收到了客户关于 TPS61086的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-根据数据表、建议的最小升压输出电压为 Vin+0.5V。 如果输入电压上升至高于 Vout-0.5V、IC 将会出现什么情况? 示例 VIN=4.2V、VOUT=4.5V
-如果输入电压上升到高于输出电压,IC 将会有什么行为? 我想 IC 不会切换、输出电压将为 Vin-VF。 这是我的理解是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:当 Vin=4.2V 时、Vo 设置为4.5V。 Vo 无法调节到目标4.5V、由于最短导通时间限制、它将大约为4.7V。

    问题2:如果输入电压上升到高于“设定的输出电压”,则实际输出电压将约为 Vin+0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我检查了 TPS61087EVM 的行为。 当我将输入电压从 Vout-0.5V 增加到高于 Vout 时、输出电压不会上升到超过设置值。 IC 似乎处于脉冲跳跃模式、最终停止开关、然后输出电压将为 Vin-VF。 我认为 TPS61087类似于 TPS61086。 您可以再检查一下吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我犯了个错误。 即使将 TPS61086设置为 FPWM 模式、它仍可以在 Vin 接近 Vo 条件时进入跳跃模式。  这使得 Vo 保持在调节值。

    但通常情况 下、不建议 Vin > Vo-0.5V、因为 Vin>Vo-0.5V 条件下的低频 FSW<20kHz 会产生较大的可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 如果输入电压升高、例如超过 Vout-0.5V 或设置输出电压、是否存在有关 IC 可靠性的任何问题? 问题是否只有可闻噪声?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仅在于可闻噪声。 不存在可靠性问题。