This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:工作频率低于100Hz?

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649531/tps92515hvevm-749-operating-at-under-100hz

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV

我有一个 TPS92515HV 评估板、用于控制频闪灯。 选通脉冲的占空比为50%、需要大约34V 的输出电压和1.3A 的电流。 我使用48VDC 电源为 TPS92515HVEVM 供电。

对于此应用、我只需向评估板提供40Hz 的开启和关闭信号。 但是、与光电二极管相比、导通时间似乎需要4-6ms (但会立即关断)。 在较低的频率(20Hz)和较高的频率(60-70Hz 以上)下、PWM 脉冲看起来会急剧导通。

我对这种情况的发生原因感到困惑、如果可能有一些器件、我可以将其添加到电路板中以消除该问题。 我最初假设内部的关断电路由于关断时间长和所需的高输出电压而进入空闲模式、但我本来希望会有恒定的导通延迟。 相反、在低频和高频下、开通延迟几乎为零。 例如、在40Hz 时、它具有大约4ms 的延迟、而在50Hz 时、它更像是6ms。

我可以做什么吗? 这是预期的工作方式、还是我应该在其他地方查找只会导致上升沿滞后的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据频率的不同、我以前也看到过类似的问题。 让我猜、您仍在使用输出电容器? 如果是、可能发生的情况是、在启动 UVLO 情况下、具体取决于输出放电的距离。 当器件关断时、电感器电流最终将变为零、开关节点将稳定至 VOUT。 如果放电时间不远、则下一个导通时间很短、如果放电时间太远、则可以在引导 UVLO 期间打开、并存在延迟。 如果运行时间更长、内部开关将为启动充电、下一个周期将正常。

    您可以通过没有输出电容器来完全避免它。 但是、您也可以通过减小输出电容使其在更宽的低频范围内工作、从而使其放电至足够电荷启动。 如果您确实需要降低 LED 电流纹波、请尝试不使用输出电容器、然后从此处对其进行微调。 您可能不需要近2.2 μ F 的电容。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clint、我移除了电容器、现在它按预期导通! 纹波明显更高、但对我来说还可以。