This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:图13

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649227/lm2941-figure-13

器件型号:LM2941

图13定义了输出电容器的 ESR。  请阐明200mA 时的最大和最小 ESR、因为图中未提供。

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于该图不太清楚、我会将 ESR 保持在0.1至1欧姆范围内。 在没有所有线路的情况下、很难读取对数标度、但如果您保持在0.1到1欧姆之间、则应该是安全的。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在数据表中进一步阅读后、它显示了0.01至5欧姆的可接受范围、这似乎与曲线显示的范围相匹配。

    此致、
    标记