This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:MODE 引脚上的电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648261/tps568215-the-voltage-on-the-mode-pin

器件型号:TPS568215

您好!

我们收到了客户关于 TPS568215的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-我们应该在每个设置的 MODE 引脚上设置多少电压范围?
- EVM 上 MODE 引脚的电阻为52.3k 和49.9K。 根据数据表、我们认为它应该使用51k 和51k。 为什么 EVM 使用其他电阻器值? 这是因为电阻器在5%的容差范围内吗?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、5%是容差值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我估算了 MODE 引脚电压的变化、其中考虑了精度为5%的电阻器。 因此我发现了一些重叠。 请参阅随附的文件。 我们应在每个设置的 MODE 引脚上设置多少电压范围?

    e2e.ti.com/.../TPS568215-Vmode-Estimation_5F00_11Dec17.xlsx

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5%是总容差。 例如,一个51k 电阻器。 Max=52.27k、Min=49.98k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 EVM 使用容差为+/-1%的电阻器。 我认为、数据表中建议的容差为+/-2.5%的电阻器超出规格。

    EVM (+/-1%容差):RM_L=49.9K (49.401k (min)、50.399k (max))、RM_H=52.3k (51.777k (min)、52.823k (max))
    数据表中推荐的电阻器(+/-2.5%容差):RM_L=RM_H=51k (49.725k (最小值)、52.275 (最大值))

    我们需要知道每个设置所需的 MODE 引脚电压。 您能否提供规格?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表规格是安全的建议值。 EVM 中的规格意味着即使使用容差为1%的数据表的裕度值也可以满足工作模式。 很抱歉、该规格是我们无法提供的设计人员内部参数。