This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:温度阈值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649195/bq24040-temperature-thresholds

器件型号:BQ24040

我希望验证标称条件下的预期 TS 温度阈值精度。 。  

当我计算电气表(第8页)中所述阈值所需的电阻时、假设 TS 电流源为50uA、 则该电阻不与数据表中建议的热敏电阻的电阻表紧密对齐(β= 3370)。  

例如、60°C 高温阈值在变热时为178mV。  热敏电阻的电源电流为50uA、需要为3.56k。  60°C 时、SEMITEC 103AT-2电阻为3.02k。 三菱热敏电阻为3.06k。  它们在55摄氏度时都接近3.56k。  

如果电流和阈值准确、 电阻差会导致与目标 JEITA 阈值相差约5摄氏度的误差。 这不考虑阈值、电流源和热敏电阻的容差。 这似乎是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    我同意您的计算、并研究提高精度的方法。
    将通过电子邮件向您发送一些初始号码。