This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116和 LM5116是否可直接互换?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649481/lm25116-are-lm25116-and-lm5116-directly-interchangeable

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: LM5116

只要输入电压在每个输入电压的正确范围内、LM5116和 LM25116是否可互换? 我为使用5116的客户进行了设计、他们可能会决定不需要更高的输入电压范围、 因此、我想知道我是否可以让他们只购买 LM25116、或者我是否需要对设计执行其他操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的 Dan、

    它们是相同的器件、只是具有不同的额定电压...