This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:请使用 BQ24030查看客户#39的原理图

Guru**** 2560380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649096/bq24030-please-review-customer-s-schematic-using-bq24030

器件型号:BQ24030

您好、支持人员。  

我们的一个主要客户要求查看使用 BQ24030的电池充电电路。  

请参阅随附的原理图和问题文件。  

e2e.ti.com/.../BQ24030-Schematic-_2600_-Questions.xlsxe2e.ti.com/.../VP_2D00_SP1_5F00_MP_5F00_TX_5F00_MAIN_5F00_SCH_5F00_1712011_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    如果客户仅使用 USB、则可以使/ACPG 悬空。 我建议在 LDO 和 AC 上添加一个0.1uF 的电容器、在 BAT 上添加33uF 的最小电容器。 您还需要将 ISET2设置为高电平、以便 USB 模式下的最大输入电流为500mA。 在 DPPM 上添加10nF 电容也有助于将短路保护延迟一小段时间。 TS 引脚上似乎没有热敏电阻。

    此致、
    Raheem