This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:(也是 TPS40211-Q1)-可用的设计工具

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40211-Q1, TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647612/tps40210-q1-also-tps40211-q1---available-design-tools

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210TPS40211-Q1TPS40211

我想知道-除了适用于 TPS40210的 WebBench Designer 之外、还有什么工具可以使用这些控制器计算电路? 我正在考虑 Excel 电子表格。  

由于我没有找到、我使用数据表的公式创建了自己的。 但在许多情况下、我会因为缺少信息或结果不同而产生怀疑。 这个论坛是否是如此详细地讨论这个问题的适当场所?

提前感谢您提供所有答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您是使用 TPS40211-Q1进行升压还是反激式设计? 我建议您通过电子邮件联系 Garrett Roecker (garrett.roecker@ti.com)、他可能会帮助您使用计算器。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    我计划在不同的升压配置中使用 TPS40210和 TPS40211。

    此致、
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您提到的电子邮件地址不起作用。 但是、随着这种情况变得越来越紧急、我将在这里提出我的一组问题:

    1. 在等式(49)和(54)中、有一个称为"Idrive"的参数、在本示例中设置为0.5A。 它以前没有介绍过、因此我不知道它的含义或计算方式。
    2. 我不会从公式(59)中获得具有相同参数的相同结果。 这可能是我的错、但是否有人可以验证、请您验证? 我的结果是 Zout = 0.208Ohm。
    3. 在相同的公式(59)中、使用的频率设置为20kHz。 它来自哪里?
    4. 在公式(64)和(65)中、使用的另一个频率设置为30kHz。 它来自哪里?
    5. 根据等式(48)、我不知道 Vin (纹波)的含义。 如果我们将理想的电压源用作电源、则不应存在纹波。 在现实世界中、我们需要知道它是等效的串联电阻器。 那么、这里的意思是什么?
    6. 图27显示了 LED 驱动器(电流调节型升压器)的原理图。 除了公式(30)中的 Rifb 计算之外、如果使用此类原理图而不使用"正常"电压升压器、则8.2.2节所示的设计过程是否存在差异? 我想一下补偿网络、可能吗?

    再次提前感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    很抱歉这个错误。 电子邮件应为 g-roecker@ti.com。 我对您的问题的回答:
    在等式(49)和(54)中、有一个称为"Idrive"的参数、在本示例中设置为0.5A。 它以前没有介绍过、因此我不知道它的含义或计算方式。

    A:IDRIVE 是驱动器电流、标称值为0.4A、估算的最大电流为0.5A、用于确定电流感应电阻器。 提交人应使用 EC 表中标记的 IGDR,以避免混淆。

    我从具有相同参数的公式(59)中不会得到相同的结果。 这可能是我的错、但是否有人可以验证、请您验证? 我的结果是 Zout = 0.208Ohm。

    答:该公式有拼写错误。 交叉频率应为30kHz、但在公式中使用20kHz。 将其替换为30kHz 后、您将得到 Zout=0.146Ohm 的答案

    在相同的公式(59)中、使用的频率设置为20kHz。 它来自哪里?

    答:见上文。 它应该是30kHz。

    4.IN 公式(64)和(65)是使用的另一个频率、设置为30kHz。 它来自哪里?

    答:见上文。

    5.根据公式(48)、我不知道 Vin (纹波)的含义。 如果我们将理想的电压源用作电源、则不应存在纹波。 在现实世界中、我们需要知道它是等效的串联电阻器。 那么、这里的意思是什么?

    答:选择输入滤波电容器的方法是假定一个非常大的输入滤波电感器就位、然后只有直流电流从您的电源流出、所有纹波电流分量流经滤波电容器。 在这种最坏的情况下、请确保选择电容器以确保纹波电压不会超过该值。

    6.图27显示了 LED 驱动器(电流调节型升压器)的原理图。 除了公式(30)中的 Rifb 计算之外、如果使用此类原理图而不使用"正常"电压升压器、则8.2.2节所示的设计过程是否存在差异? 我想一下补偿网络、可能吗?

    答:您基本上遵循相同的设计过程。


    希望这些帮助。

    此致、
    Youhao