This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431的电阻器规格

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649463/tl431-resistors-specs-for-tl431

器件型号:TL431

你好。

我想问、图中的分流稳压器需要哪些额定电阻器功率。 27个?

我使用的功率放大器板 TL431设置为15V OUT、一开始会出现一些振荡、因此称为"摩托车"。 如果达到最大电流输出、不稳定的原因是否为 TL431? 为了抑制这种不稳定性、我应该在阴极和阳极之间使用0.22uF 的电容?

TL431在15V OUT 下的最大电流仅为20mA?

谢谢、

Andriy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andriy、

    我通常使用的电阻器的额定功率为1/8W、这正是因为我通常使用试验电路板。 只要电阻器能够为 REF 引脚提供4uA 电流、您就应该会觉得很好。

    听起来、问题的根源可能是不稳定或与温度相关。 我将查看图16并查看要避免的电容。 请记住、您可能需要与边界留出一定的裕度、因为这是一个不考虑临界情况或温度的典型图。 在本例中、0.22uF 不稳定。

    如果不是不稳定的、请检查器件的温度。 15V (20mA 时)通过非常小的器件提供0.3W 的功率。 通过查看第7.3节中的 RthetaJA、该器件可能会出现高温升高、如果这种情况违反工作温度、则可能会发生振荡。 温度还会根据封装和运行条件限制最大电流。 因此、最大电流取决于系统。

    如果您需要在高电压下使用高电流、我将使用图31或图34附近的器件、因为大多数电流不会流经器件。

    -Marcoo


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。