This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118故障解决方案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649395/lm5118-solution-of-lm5118-failure

器件型号:LM5118

您好!

直到最近、我才在与 LM5118评估板相同的模式下设计的电源卡中遇到几次集成 LM5118故障、而不知道原因是什么。
以前我无法模拟故障、因为客户将卡片退回维修、而不了解问题是什么。 在这种情况下、在退回维修的卡中、我发现 VCC 和 HB 之间存在短路、表示内部二极管损坏、因此我了解问题所在。
因此、正如 Garrett Roecker 在2017年2月的建议中所说的、我添加了一个来自 LM5118的 VCC 和 HB 的二极管、在这种模式下、LM5118不再断裂。
我注意到、在 VIN>=28V 且短路附近负载为2 Ω 且 VOUT=12.5V 的情况下、在反向模式下会发生中断。  
但是、我注意到添加的二极管必须是肖特基二极管、否则在短路附近、它将继续燃烧内部。

无论如何、我要感谢 TI 应用工程师 Garrett Roecker 为解决此问题所做的努力。

此致

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您让我们知道解决方案正在运行。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Garrett