This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27441-G1:固件代码的黄金文件(.fs)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649066/linux-bq27441-g1-golden-file-fs-to-firmware-code

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:Linux

您好!  

我最近从 bqStudio 中提取了一个 Golde 文件。 如何将此文件转换为实际固件? 我看到该文件使用 W: X:和 C:。 我假设这些是 I2C 操作。

我们 通过 Linux 驱动程序连接 BQ27441-G1。  

谢谢、

奥尔基

.fs 文件的顶部显示:

;------------------------------------------------------------
;验证现有固件版本
;------------------------------------------------------------
W:AA 00 01 00
C:AA 00 21 04
W:AA 00 02 00
C:AA 00 0901
;------------------------------------------------------------
; Set_CFGUPDATE
;------------------------------------------------------------
W:AA 00 13 00
X:1100
W:AA 3E 02 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、

    请参阅链接和附件。

    e2e.ti.com/.../2045.slua541.pdf

    www.ti.com/.../slua801

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的文件 Onyx、它对您有所帮助!

    现在、如何使 bqStudio 1.3.54.1保持活动状态? 在我的测试设置中、放电和充电周期轻松需要7小时以上、而休息周期至少需要2小时。 这意味着学习周期比工作日要多得多。  

    我真的不想让这个实验设置系统单独运行。

    昨天我做了一个放电,让休息时间延长到晚上。 今天早上、我在办公室的下午6:45观看了充电周期。 此时、Windows 无法识别 USB 设备、bqStudio 无法与监测计通信。 我必须重新开始。 拔下并重新插入 USB 电缆无法正常工作。  

    问题:

    -如何使设备和 bqStudio 在夜间保持活动状态、以便能够在类似正常工作时间的情况下进行学习周期?

    我有一个很好的实验室电源。 我能否通过在恒流模式下运行电源来延长充电周期?

    我能够在夜间单独使用该器件、而电池的输入或输出电流仅为几 mA、但设备的设置方式不能使其处于普通充电或放电模式。  

    目前、我通过实际器件进行充电和放电、该器件现在无法与监测计通信、因此无法停止从电池获取电流。 如果我把这件事留到一个晚上,第二天早上电池很可能会死。  

    最棒的

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的工具 gdk 可让您实现周期自动化、因此您不必在那里、否则您必须编写代码来自动控制电源和负载
    谢谢
    Onyx