This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:有关 GPC 工具结果的问题

Guru**** 2560330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649230/bq27520-g4-question-about-the-result-of-gpc-tool

器件型号:BQ27520-G4

您好!

我的一位客户参与了电量监测计软件的开发、他有以下问题。

使用新电池(连接的 BAK_V525376ARJ.zip)提取测试数据后、
由于使用 TI GPC Web 服务(随附 BAK_V525376ARJ_EF500-report.zip)、
它如下所示。

最佳化学 ID:1462        最佳化学 ID 最大 偏差,%:1.08    

他们使用的新电池是3100mAh/锂离子电池。 建议的化学 ID 为4200mAh/LiMn。
他们 只是想知道 他们是否可以使用此 ID。

e2e.ti.com/.../BAK_5F00_V525376ARJ_5F00_EF500_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../BAK_5F00_V525376ARJ_5F00_EF500.zip

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、
    是的,他们可以使用该化学 ID。 测量仪表比较 OCV 测量值以确定是否匹配。 现在、当您执行学习周期时、监测计将学习您自己电池的实际容量和电阻表。
    谢谢
    Onyx