This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:纹波过大

Guru**** 2561610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649136/lm5008-excessive-ripple

器件型号:LM5008

刚刚使用 LM5008为新电路加电、纹波电压过高。 将负载从10-40mA 变化、对纹波的影响很小。

电路和波形是否连接、元件不正确?  如何最好地进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    请向我提供您的规格吗?
    最小输入电压/最大输入电压
    输出电压/Iout

    您的设计还需要考虑其他重要要求吗?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    VIN 22至40Vdc

    所示电路的输出电压约为3.9V、但我刚刚将其调整为5.25V (另一个原因)

    I OUT 的范围约为8mA 至20mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_463344_5F00_708_5F00_446577639.pdf

    您好 Jeff、

    建议遵循以下设计以满足您的要求。

    请参见随附的。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    很抱歉、我刚才检查了您的布局。

    我会将反馈电阻器和前馈电容器移至靠近 IC 的位置。

    希望这对您有所帮助。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢、R17 (Ron)就是问题所在、提高了20倍。 为了进行良好的测量、我将 FB 电阻器移至靠近引脚5的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     调整了附加布局、更好????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、好得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢您的帮助、有效而及时的建议是无价的、祝您度过美好的一天。