This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24610:推荐用于2.7V 锂离子电池的充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24115, BQ24610, BQ24125, BQ24105, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649178/bq24610-recommendation-charger-for-2-7v-lithium-ion-battery

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:bq24115BQ24125BQ24105BQ25570

您好!

我正在寻找 为2.7V 锂离子电池构建充电器的建议。

这是我的规格。

1个充电器、用于1节 2.7V 锂离子电池

2充电电流为240mA 或480mA

3 个独立充电器  

4首选5V、500mA 输入(USB)

5首选终止电流:1.2mA

6更喜欢安全计时器

BQ24610、BQ24105、BQ24115、BQ24125似乎可以将电池电压调低至2.7V、

但我不确定 这些 IC 是否适用。

 如果您有任何建议或推荐合适的器件、我们将不胜感激。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有电池规格? 锂离子电池的充电电压很少为2.7V。
    您提到的所有充电器主要设计用于多节电池。 您可以使用 FB 引脚将充电电压配置为2.7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    非常感谢您的回复。

    电池是 Murata Manufacturing 生产的一款新能源器件。
    请查找电池规格的附件 pdf。
    www.murata.com/.../umal

    我想这些充电器最初是为4.2V 锂离子电池设计的、
    因此、在将充电电压配置为2.7V 后、
    我不确定这些 IC 是否能正常工作。
    请给出建议。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../6644.UMAL24_5F00_Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能会、但效率会很低。  

    您的输入源的输出电压是多少? 如果您正在进行能量收集、可以查看25505或 bq25570、它更像是具有可调输出电压的升压充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入源来自 USB、5V、500mA。
    我不从事能量收集工作。
    因此、是否有其他合适的 IC?

    谢谢你。