This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPSET 引脚分压器和从电源汲取的最大电流

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649485/bq24650-mppset-pin-voltage-divider-and-the-maximum-current-drawn-from-power-source

器件型号:BQ24650

您好;

我使用的是具有7.2伏开路电压的6伏太阳能电池板。

我想知道应该如何设置 MPPSet 引脚、MPP 电压基准应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表第13页上的公式。 MPP 电压应在电池板的数据表中指定。 通常、它是开路电压的75%至80%。 该值应在等式中用作 VMPPSET。