This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:保护功能

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648982/tps92515-q1-the-protective-function

器件型号:TPS92515-Q1

尊敬的所有人:

您能否教授 LED 短路或开路时的保护功能?

此器件能否在短路或开路时通知 LED 状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    该器件没有故障报告功能、如果需要、需要在外部实现该功能。 但它可以很好地处理输出开路和短路情况。 如果输出变为开路、则只会上升到 VIN。 如果输出短路、它将调节通过短路的电流(它旨在缩短输出、并联 FET 调光)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的回答。
    可以教我一件事吗?

    打开的输出为何会上升至 VIN?
    您能告诉我这个机制吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    这是一个峰值检测器件、因此它会打开开关、直到电流感应电阻器达到峰值阈值。 如果输出为开路、则没有电流流过电阻器。 因此、此开关打开并保持打开状态、直到 BOOT 放电、然后它将关闭以对 BOOT 进行再充电、并再次完全打开。 因此、您实际上接近100%占空比、并且输出上升到输入(略低于)。

    此致、

    克林特