This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:计算功率耗散的未知规格

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646699/lm3414-unknown-spec-for-calculation-power-dissipation

器件型号:LM3414

我想计算 LM3414的功率耗散、但数据表中未介绍重要规格。  

请告诉我低于 LM3414规格;

・死区(TD)

・上升时间(trise)和下降时间(tfall)

・栅极电容(Qg)

我认为计算如下、如果出现错误、请告知我。

①Pswf = 1/2 (Vin×Iout×Fsw×Trall)

②Pswr = 1/2 (Vin×Iout×Fsw×Trise)

③Pcond = Iout^2×RLX

④Pdiode = Vd×Iout×Fsw×TD

⑤Pdrive = Qg×Vin×Fsw

⇒输出电容=① Ω+② Ω+③ Ω+④ Ω+⑤ Ω

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    应在应用中实际测量噪声和电压降。 它将随电压、寄生效应、二极管等而变化。

    我不知道你的意思是什么,你能澄清吗? 我可以尝试为您获取内部开关的 Qg。

    在任何情况下、我认为其中的两个方程式应该是:

    PCOND = Iout^2 x RLX x D

    Pdiode = Vd x Iout x (1-D)

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考:QG = 2.05nC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克林顿-圣

    感谢您的回复、
    另一个问题、我计算了客户条件下的功耗、结果非常大(超过4W)。
    客户状况和方程式如下。
    请告诉我方程式的错误点。

    ----------------------------------------
    [公式]
    ①Pswf = 1/2 (Vin×Iout×Fsw×Tfall)
    ②Pswr = 1/2 (Vin×Iout×Fsw×Trise)
    ③Pcond = Iout^2×RLX×占空比
    ④Pdiode = Vd×Iout×(1占空比)
    ⑤Pdrive = Qg×Vin×Fsw
    ⇒输出电容=① Ω+② Ω+③ Ω+④ Ω+⑤ Ω

    [客户状况]
    输入电压=24V
    输出电流=0.35A
    Fsw=500kHz
    Tfall=1μ
    Trise=1μ
    RLX=1.8Ω
    占空比=1 (因为 LED 驱动器应用)
    VD=1.2V
    QG=2.05nC

    [结果]
    ①2.1 = 1/2 (24×0.350×50000×0.000001)
    ②2.1 = 1/2 (24×0.350×50000×0.000001)
    ③0.2205 =(0.35 X 0.35)×1.8×1
    ④0 = 1.2×0.35×(1-1)
    ⑤0.0246 = 0.00000000205×24×50000
    ⇒Plos_Total = 4.4451W
    ----------------------------------------

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    两个注释:

    1、Trise 和 Tfall 不会接近1us,它应该在10s 的 ns 范围内。 因此、开关损耗将远小于此处计算的值。

    2.占空比(公式中的占空比)不为1。 它将大约为 Vin/Vled。 因此、如果您的 LED 堆叠电压为12V、则占空比将为0.5、如果为6V、则占空比将为0.25、依此类推... 因此、开关中的导通损耗将更低、但二极管中的导通损耗将更高。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克林顿-圣

    感谢您的建议、

    关于 Trise 和 Tfall、这些规格是否固定 LM3414规格?
    如果是、请告诉我有关 Trise 和 Tfall 的任何信息。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    上升和下降时间不会真正固定。 它们将取决于输入和输出电压、并会受到所用电感器和二极管的影响。 这是一个需要在特定应用和工作点的工作台上测量的规格。

    此致、

    克林特