This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:VS 电源和 I2C 之间的关系

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF20800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649314/buf20800-relation-between-vs-power-supply-and-i2c

器件型号:BUF20800

您好!

我之前在下面的主题中询问过 BUF20800。
关于这一点,我想问你一个问题。

我知道、仅使用 VSD 电源无法实现 I2C。
当施加 VSD 电源后施加 VS 电源时、I2C 将对 VS 电源有效的电压是多少?
请告诉我是否有 VS 电源的阈值或时间限制等

此致、

e2e.ti.com/.../647399

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji@Pan 您好、

    指定的最小 VS 为7V、当在 VSD 之后施加值为7V 至18V 的 VS 时、所有功能均可用。
    对于定时、建议在模拟电源之前或同时应用数字电源 VSD。

    此致、
    Diaara