This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:USB 适配器和交流适配器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166, BQ24165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649273/bq24166-usb-adapter-and-ac-adapter

器件型号:BQ24166
主题中讨论的其他器件: BQ24165

你(们)好,先生  

当交流适配器和 USB 适配器同时插入 BQ24166时  

1.我是否知道 BQ24166具有输入源的优先级选择? 或 BQ24166输入源是电流共享结构  

2.如果两个适配器插件同时插入 bq24166,Q1和 Q2将同时工作?

3.我是否可以知道如何控制 SUPPLY_SEL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当两个输入连接了有效电源时、IN 输入优先。 这两个输入始终相互隔离。 bq24165/6/7始终寻求从一个有效源充电。 例如、如果一个有效电源被连接至 USB 并且一个电源被连接至大于 OVP 阈值的、USB 电源被用来为电池充电。 在这种情况下、USB 电源和电池将与连接到 IN 输入的 OVP 电源隔离。    

    遗憾的是、用户无法更改优先级。