This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 限制锂离子电池充电电流

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25703A, BQ24725A, BQ24610, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649452/limit-current-for-li-ion-battery-charging

主题中讨论的其他器件:BQ25700ABQ25703ABQ24725ABQ24610BQ24170

1.我有一个11.1V/4.4Ah 的锂电池,其满电量电压为12.6V

2.仪器中有单独的12.6V/5A 适配器,我们需要在其中安装电池。

目标是、如果电源不可用、系统切换到电池、如果存在主电源、则充电器电池的电流均为1.5A、电源电流也为负载。

4、适配器本身并不限制电流,因此它将向电池发送过流,限制电池电流的正确方法是,充电电流不超过1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ic/products.html 以查找合适的充电器 IC 或更改设置。

    根据您的请求:具有电源路径选择器 IC 的多节锂离子电池充电器应该非常适合您。

    下一步:系统是否 具有带 I2C 或 SMBus 的 MCU? 如果确实如此、您可以选择 SMBus/I2C 充电器。

    此外、输入电压为12.6V、充电电压也为12.6V。 我们必须使用降压/升压充电器为电池充满电、除非您将输入电压增加到15V。 降压/升压充电器为 bq25700A (SMBus)或 bq25703A (I2C)。

    如果您将输入电压增加到15V、则有许多降压充电选项:bq24610 (独立);bq24170 (独立使用集成开关 FET);bq24725A (SMBus)。