This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:可以使用 TPS54386实现24V 至5V 和3.3V 电压?

Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386-Q1, LM25011, TPS54302, TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648923/tps54386-24v-to-5v-and-3-3v-possible-with-tps54386

器件型号:TPS54386
主题中讨论的其他器件: LM25011TPS54302

大家好、

我想直接使用 TPS54386-Q1将24V 降至5V (2A)和3.3V (2A)。

但是、数据表中的设计示例仅包括12V 至5V、3.3V 配置。 我还查看了 WEBENCH、但也找不到任何双轨输出设计。

执行24V 至5V (2A)和3.3V (2A)配置是否真的可行?  

使用 TPS54386-Q1是否会出现任何问题?

是否有更便宜、更好的选择?

我的预算仅为 DC-DC 转换器3美元。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想不出您使用 TPS54386-Q1无法实现24V 至5V 和3.3V 电压的任何原因。  您是否需要汽车级器件?  当然还有一些选择。  使用独立的商业级器件可能会降低 BOM 成本。  我必须知道您的总要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着使用两级24V 至5V、然后使用5V 至3.3V 比使用具有双路输出的电源便宜?

    我们的预算约为2美元、可从24V 输入获取5V - 2A 和3.3V 2A 输出。 您可以推荐解决方案吗?

    你需要什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一些成本极低的24V 单输出转换器。 您需要3.3V/2A 的电压和5V 的电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 最好直接从24V 转换到3.3V,然后另一个分立式 IC 再将24V 转换到5V? 还是24V 到5V、那么5V 到3.3V 更好? 什么是最低成本选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Webench 设计工具。 总 BOM 成本最低的是将 LM25011用于5V 和3.3V 电源轨。 总 BOM 成本为1.79美元+ 1.82美元= 3.61美元。 这比您要求的3.00美元高一点、但 Webench 根据1K DigiKey 定价来确定 BOM 成本。 这是为了提供"苹果对苹果"比较。 如果您有大量的产品、您肯定会获得更低的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="JohnTucker "]

    我使用了 Webench 设计工具。 总 BOM 成本最低的是 将 LM25011 用于5V 和3.3V 电源轨。 总 BOM 成本为1.79美元+ 1.82美元= 3.61美元。 这比您要求的3.00美元高一点、但 Webench 根据1K DigiKey 定价来确定 BOM 成本。 这是为了提供"苹果对苹果"比较。 如果您有大量的产品、您肯定会获得更低的成本。

    [/报价]

    关于 TPS54302、它是否便宜? 有什么区别?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会认为它会更便宜、但 Webench 建议 BOM 成本为7.56美元+ 7.31美元= 14.87美元。 我通常不支持"定价问题"、因为定价会因您的分销渠道、生产数量等而有很大差异。此外、这些 TPS54386替代产品属于不同的产品系列。 技术问题是我的专业领域。 如果您计划生产大量产品(一年或一年以上超过100千件),我相信您可以获得折扣。