This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:UART 通信

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648466/bq76pl455evm-uart-communication

器件型号:BQ76PL455EVM

尊敬的所有人:

我们一直在尝试与 BQ76PL455 EVM 和微控制器建立通信、但没有成功。 我们尝试检查 Putty 终端上的 UART 通信、但没有结果。 我们已将波特率匹配为250k、因为它是默认值。 我们要发送的十六进制命令是 89 00 0A 00 DA 83。  

此致、
罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    您能为我确认几件事吗...

    1)电池或>12V 电源/电阻梯已连接

    2) 2)正在应用唤醒脉 冲、并且正在唤醒 PL455 (LED 应 亮起)

    3) 3) MCU UART 逻辑电平与 pl455 VIO 逻辑电平相同

    4) 4)在 TX/RX 上施加适当的上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    EVM 模块连接了16节电池。  

    我们使用 TI 提供的 UART 转 USB 电缆在 UART 终端中进行查看。 因此、当插入 PC 时、LED 亮起。

    此致、
    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们使用了一个 STM32微控制器。 波特率已配置为250k。 bqEVM 和 STM32的 VCC 为3.3V。 当使用 PC D22为 STM32板加电时、它会自动亮起、但我们仍在代码中添加了唤醒功能。 但是、我们没有在 Rx 和 TX 上使用上拉电阻。 我们有没有做错了
    此致
    罗汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们使用的是 STM32微控制器。 连接是-
    唤醒 GPIO
    VCC 至3.3V GND 至 GND
    从 STM RX 到 EVM TX
    将 STM TX 发送到 EVM 的 RX
    一旦 STM 控制器从 PC 接收到电源、D22 LED 指示灯就会亮起。
    我们尚未上拉 Rx 或 TX。 我们是否有问题?
    此致、
    罗汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    如果您在 TX/RX 上没有上拉电阻器、则应添加这些电阻器。 没有 它们、通信就不会可靠。

    如果您还有其他问题、我们需要 在  TX/RX 线上放置一个示波器、以确保它们看起来正常、并 使用逻辑分析仪来确保发送正确的数据。 否则调试  将非常具有挑战性。