This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430负载降额曲线

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649319/tps5430-tps5430-load-derating-curve

器件型号:TPS5430

你(们)好  

我的客户希望使用 TPS5430、他们的设计是

                      输入24V、输出15V、1.5A

            输入24V、输出13.9V、2A

                      输入24V、输出12V,2A

环境温度为60℃、客户希望了解 负载降额曲线以确保该芯片适合其设计。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们没有该器件的任何降额曲线。 热性能主要取决于 PCB 设计和其他外部注意事项。 为了获得基本线路、我在 Webench 中检查了您在2A 电流下的最坏情况24V 输入13.9V 输出。 WebBench 的计算值为19.4度。 C.结温为79.4度时、基于0.55W 功率耗散和33 C/W 的 θ J-A 的温升。 C.您可以使用 Webench 设计和 Webench 中的热学工具来仿真您的热条件。 我认为这比简单的降额曲线更有用。 请告诉我这是否有帮助。