This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:双向功率流以及单位功率因数

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649027/ucc28180-bidirectional-power-flow-along-with-unity-power-factor

器件型号:UCC28180

您好!

我有基于单相 IGBT 的电桥、并计划使用 IC UCC28180进行功率因数校正。  

我能否使用该 IC 来获得单位功率因数以及双向功率流

对于单位功率因数(仅一个方向功率流)、我将同时向两个底部开关提供相同的栅极脉冲(来自 IC 的栅极脉冲)。  

 

请帮助我实现单位功率因数以及双向功率流。  

如果无法使用此 IC、请向我推荐一些相关器件型号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivkant、

     UCC28180设计用于仅控制单向 PFC 级、主要是标准升压拓扑电路。 您在帖子中描述的概念听起来非常有趣、但它超出了 E2E 论坛中 TI 提供的支持范围。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复。

    我了解 UCC28180的限制。 但是、您能否告诉我可以用于我的应用的任何相关器件(具有双向功率流的单位功率因数)。

    (您在帖子中描述的概念听起来非常有趣、但它超出了 E2E 论坛中 TI 提供的支持范围。)

    您想说、模拟 IC 不可能使用、或者此讨论不在本论坛的讨论范围之内?

    谢谢
    Shivkant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivkant、

    我们所有的模拟 PFC 控制器都是针对单向功率流而设计的。 对于更复杂的拓扑、客户通常使用 C2000 DSP 器件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Peter 的澄清。