This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:PWM 调光占空比

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649298/tlc6c5712-q1-pwm-dimming-duty

器件型号:TLC6C5712-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在寻找每个输出电流为20mA 的 LED 驱动器。 也是他们所期望的

3个不同的 PWM 输入并分配能力将这3个 PWM 参考到每个多通道上

输出。 我相信 TLC6C5712-Q1最适合此类要求。

因此、我想确保有几件事情是件令人难以置信的事情。 请提供您的建议。

PWM 最小导通时间占空比。

   a) dtasheet 被定义为最小占空比0.1%或5us 最小导通时间。

      客户将使用160Hz 作为 PWM 输入。 我想0.08%变为 As

      最小 占空比(5us/6.25ms * 100)?

2. PWM 最大关断时间占空比。

   a) dtasheet 被定义为最大占空比99.2%或40uS 最短关断时间。

      客户将使用160Hz 作为 PWM 输入。 我想99.36%变为 As

      最大占空 比(100-40US/6.25ms * 100)?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 占空比限制仅适用于 LED 诊断。 如果客户不需要 LED 诊断、则 PWM 输入将不存在此类占空比限制。