This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:VIN=EN 条件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649384/lmr14020-vin-en-condition

器件型号:LMR14020

您好!

如果 VIN 直接与 EN 相连、是否有任何注意事项?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、
    EN 和 VIN 的耐受电压相同、因此连接在一起是安全的。
    但是、从应用方面来看、它的设计不是很好。
    VIN UVLO 为3.7V、EN 阈值为1.2V、这意味着:VIN 斜升至3.7V、则器件将处于激活状态。 通常、我们不希望出现这种情况。
    建议在 VIN 和 EN 引脚之间添加电阻分压器以建立精密系统 UVLO 电平、请参阅数据表"8.3.6使能和可调节欠压锁定"。