This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC29061 Rogue 栅极驱动脉冲单元以同相模式运行,跳转到同步模式,然后返回相位模式?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649164/ucc28061-ucc29061-rogue-gate-drive-pulse-unit-runs-in-phase-and-jumps-out-to-sync-mode-and-then-back-to-phase-mode

器件型号:UCC28061

重新发布的目的是包含原理图和信号波形--- 第三次尝试是一种魅力。

先生们:

UCC28061 PFC 控制器应以"相位"交错模式运行、以降低电容器滤波器纹波电流。

查找有关使用 UCC28061 交错 PFC 升压控制器的"恶意"栅极驱动脉冲的说明。  在器件启动并运行到恒定电流500W 直流输出负载后、我们发现控制器栅极驱动器具有随机出现的单个"脉冲"。  该电路一直在"相位"模式下运行、然后似乎在一个单周期内切换至"同步"模式。 然后、它会快速恢复到"相移"模式运行。  负载是固定的、交流输入线路设置为100 Vac。

电路原理图参考:

O 示波器跟踪  相位-同步和返回相位模式:

 

顶部黄色迹线是升压 FET Q102栅极驱动器、绿色通道是 Q101 FET 栅极驱动器。 这两种模式大部分时间都处于相位模式。  朝向扫描中心的方向、"绿色"迹线 FET Q101栅极驱动添加了一个"短脉冲"、下一个周期成为 FET Q101和 Q102的"同步"事件。  您看到的以下驱动周期已转换回"相控"栅极驱动序列。

我们的功能预期是、控制器将转换为稳定的"相位"模式运行、并且仅在检测到过流驱动周期时发生变化。  这是正确的吗?

如上所示、什么可能导致控制器随机注入"短"栅极驱动循环? 在过流检测故障之外,是否有另一种方法可以使其进入和退出“相位”模式?

谢谢-

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您关注 UCC28061。 您是否在所有线路和负载条件下都看到随机短脉冲? 您是否在运行期间的任何时候看到 PWMCNTRL 引脚转换为高电平? 您是否只能在 GDA 中看到短脉冲、或者它是否同时出现在 GDA 和 GDB 中?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -

    在连接原理图和 O-示波器快照时遇到了小问题。 必须作为文件附加、然后才能继续
    剪切和粘贴在我的系统上不起作用-

    问-您是否在所有线路和负载条件下都看到随机短脉冲?
    A -出现在较低的交流线路电压90 - 120 Vac 时。
    降低输出负载也只会减少 Q101/GDA 驱动输出上的明显短脉冲数。

    问-在运行期间、您是否看到 PWMCNTRL 引脚在任何时候转换为高电平?
    A - PWNCTRL 在启动期间从高电平转换并在所有其他时间保持低电平。

    问-您是否只能在 GDA 中看到短脉冲、或者它是否同时出现在 GDA 和 GDB 中?
    A -仅在进入 Q101的 GDA 驱动器引脚上。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    当 GDA 和 GDB 不是180°相位差时、回答您的问题时、有4个条件:

    1. 过流
    2. 启动
    3. ZCD 信号丢失。
    4. 当从单相位转换为双相位(交错)操作后重新启用 PhB 时

    实际上、所有这些条件都与 ZCD 信号的丢失有关。 UCC28061使用锁相环来保持 GDA 和 GDB 之间的180度相位关系、并持续调整导通时间以保持正确的时序。

    我想在您的应用中、GDA 是杂散信号的相位。 请查看 ZCDA、看看那里发生了什么。
    似乎到处都有很多噪声、这可能是一个问题。 但它也可能只是示波器探针上的噪声拾取、因此请尝试查看该噪声是否真实。

    ZCDA 和 ZCDB 上的电容器必须连接到 AGND、TSET 也必须连接到 AGND。 PGND 引脚连接到 FET 的源极、AGND 连接到过流电阻器。 我会查看您的布局、看看这里是否有改进的空间。

    此致

    John