This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:具有低偏置电压和高 VEN 电压的 TPS74401上的 VOUT 会发生什么情况

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649247/tps74401-what-happen-on-vout-on-tps74401-with-low-vbias-voltage-and-high-ven-voltage

器件型号:TPS74401

我有疑问。

(问题1)

有 两 个说明。

第1个 Ven 超过 Ven 阈值高电平

第2个 Vbias 低于所需电压。

在上述条件下 ,我能看到输出电压吗? 或没有电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hojun、

    如果 Vbias 低于 UVLO 阈值、导通元件应关闭、TPS74401提供的输出端将不会有电压。

    如果 Vbias 大于 UVLO 阈值且 Ven 超过 Ven 阈值高电平、则输出端将存在电压。 有关工作模式、请参阅 TPS74401数据表的表1。 另请参阅数据表中的表3下的注释:如果 OUT 和 GND 之间的总电阻大于10kohm、则在将 Ven 和 Vbias 施加到 LDO 时、由于输出电流较小、50uA、输出电流可能会升高。

    最棒的