This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关使用 PD/PSE 的几个问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648563/several-questions-for-using-pd-pse

主题中讨论的其他器件:TPS23861

您好!

 有一些有关 PoE 的问题。

(1)当 PD/PSE 类别不相等时会发生什么情况?
-如果 PD 是3类、PSE 是4类、则 PSE 在检测到 PD 为3类后是否发出正确的功率?
-如果 PD 是4级、PSE 是3级、PSE 是否会阻止电源检测到 PD 是4级?
还是仅提供高达15W 的3类最大值?
- 3类(PoE):12.95W (最大15.4W)
4类(PoE +):25.50W (最大30.0W)

(2)当 PD 设计为3级但瞬间消耗功率超过3级时、会出现什么行为?
-最大端子的电流消耗为12.55W (1.35A/9V)
非常接近3类的最大值

(3) 3类 MAX3功率写入为15.4W。 是否可以将消耗的功率保持在最大值?

(4)当 PoE 供电时、电缆中的功率损耗大约占多大比例?
-考虑到功率损耗、3类在最大值中是否看起来像12.95W?

(5) 我们是否需要任何与 PoE 相关的软件工作?
-如果 PoE 是第一次连接,连接的设备是否是支持 PoE 的 PD?
检测以检测任何类别。
-软件是否有任何更改? 还是仅在硬件中工作?
(BB 将开发 PoE (PD)而不是 PSE)

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    (1)如果 PSE 的功率设置为高于 PD、则会根据 PD 分级结果施加功率。
    如果 PSE 设置为3级但与4级 PD 连接、则 PSE 将发生功率降级。 PSE 将使用1事件分类手指为 PD 提供15.4W 功率。
    我们的 TPS23861是2类 PSE、因此您的问题不会涉及这种现象。


    (2)对于3类、ICUT 限制为374mA、如果 PD 的端口电流超过 ICUT 限制、则会触发 ICUT 或 ILIM、如果时间超过 ICUT 或 ILIM 超时、PSE 将对过流周期的时间进行计数、 PSE 将关闭端口。 在一段冷时间后、如果在自动或半自动模式下工作、它将再次开始检测端口。

    (3)根据端口电压和电缆长度、只要端口电流低于 ICUT 值、对于3类374mA、对于4类645mA、端口功率可能高于12.95W。

    (4)该功率损耗根据电阻为12.5欧姆的标准100m CAT5电缆计算。 如果使用较短的电缆、则最大功率可能会更高、但不会太大。 因此3类功率可能高于12.95W。

    (5)这取决于您是需要软件来控制 PSE 在半自动模式还是手动模式等不同模式下的工作。
    如果您不需要该功能、我们的 TPS23861具有自动模式、无需 MCU 即可对其进行控制。 它可以自动为任何有效的 PD 供电。
    您可以参阅我们的 TPS23861EVM 、www.ti.com/.../TPS23861EVM-612
    它无需软件即可工作、也可由软件控制。

    谢谢你
    此致
    Jack Chen