This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:推荐电感器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649244/tps61230a-recommended-inductor

器件型号:TPS61230A

数据表的应用部分显示了5V、2.4A 输出升压和2.5-4.5V 输入电压的示例设计。 样片设计建议使用来自 Coilcraft 的饱和额定值为5.1A 的1uH 电感器(XFL4020-102)。  使用 Vin = 2.5V 时的公式5、该电感器似乎没有足够高的应用额定电流。  

我计算错误了吗?  

我的 TPS61230A 升压设计非常相似:2.5A 时 Vo = 4.2V。  输入电压介于2.5V 和4.2V (电池)之间、并且该设计相当紧密地复制了该示例。 但我担心在最坏的情况下、XFL 电感器不能提供足够的裕量。   

EVM 使用的 XAL4020饱和额定值为8.7A、从饱和角度来看、这似乎更合适、但 XFL 的损耗更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 XAL4020或更大的电感器应用于获得更高的饱和电流并提高效率