This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能 MPPT 电路开发

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648980/solar-mppt-circuit-development

主题中讨论的其他器件:BQ2031

大家好、我是太阳能开发领域的新手。 我想使用 具有规格的太阳能电池板开发电源

最大功率:70Wp +/- 3%
开路电压:22、50V  
短路电流:4、40A  
我在输出端需要恒定的12V 电压。  任何实体都可以向我推荐采用 MPPT 或直流/直流转换器的参考设计。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,
    感谢您使用我们的论坛。

    TI 拥有许多涉及太阳能应用的参考设计。
    此 TI 参考设计登录页面将提供许多可供搜索的内容。
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    使用" MPPT "作为关键字搜索会产生许多结果。

    也许这个会有所帮助?
    高效同步开关模式充电器控制器太阳能锂电池充电器参考设计
    www.ti.com/.../TIDA-00049

    本应用手册提供了一些有关实现 MPPT 的想法。
    使用 bq2031的基于 MPPT 的简单铅酸充电器
    www.ti.com/.../slva378a.pdf


    MPPT 需要限制太阳能电池板上的负载电流以防止其电压下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 EdWalker、它解决了我的问题。 您向我提供了我要搜索的内容。 非常感谢。 你节省了我很多时间。
    再次感谢 TI 提供了出色的参考设计并解决了我的问题。