This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要建议适用于交流/直流设计的规格

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648908/need-suggest-suitable-spec-for-ac-dc-design

您好!  

现在有一个交流/直流电源模块设计、规格低于要求、然后需要您对此设计提出建议、并分享类似的 TI 参考设计。

谢谢。

规格:

输入:AC 220V-AC575V  

输出:直流310V–DC236V,4A 非隔离式降压

工作温度:70度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric

    请帮助您澄清是否需要非隔离式解决方案?
    但根据您列出的规格、电压远高于安全电压、您能确认吗?

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、
    这是一种非隔离器解决方案、可供您再次检查。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    如果按如下方式更改规格、TI 是否有任何交流/直流设计解决方案。  

    输入:AC 380V–AC575V  

    输出:直流310V -直流270V,4A 非隔离式降压

    此致、

    Eric