This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:I2C 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648948/tps23861-i2c-issue

器件型号:TPS23861

您好,您能,以下问题并为我提供一些建议!tks

TPS23861可由 I2C,半自动控制,然而 TPS23861是可以使用 MCU 的 I2C 进行开启还是关闭设计如何进行设计? 如果控制不受控制,则可以恢复 POE 的自动恢复,如何设计?是否可以通过 I2C 检测每个通道的电源输出并将数据发送给主设备? 4 * TPS23861级联是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我已通知我们的 PSE 专家。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    TPS23861可通过 MCU 设计为开启/关闭或自动模式。 我们的 TPS23861EVM 正是您想要的情况、以下链接可供您参考:
    www.ti.com/.../TPS23861EVM-612

    基本上、您可以使用19h 寄存器在半自动或手动模式下打开或关闭端口。 如果您希望在 MCU 不控制 TPS23861时恢复到自动模式、则必须首先将11h 寄存器中的 auto 位设置为1并进行下电上电(Vpwr 降至 UVLO 以下、然后上升至正常工作电压) 应用到器件、以便它可以在自动模式下工作。

    您可以通过读取寄存器30h-3Fh 中的端口电压和电流来监控端口功率、从而通过 I2C 计算 MCU 中的功率。

    对于4个级联器件、应将所有 SCL 和 SDA 引脚连接到 I2C 总线。 AOUT 引脚连接到下一个器件的 AIN 引脚、但第一个器件的 AIN 和最后一个器件的 AOUT 应悬空。 之后、您可以使用菊花链对4个器件的 I2C 地址进行编程。 您可以参阅数据表中的 P36。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen