This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23603:恒流模式降压模块。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23603, TPS82130, TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649012/lmz23603-constant-current-mode-buck-module

器件型号:LMZ23603
主题中讨论的其他器件: TPS82130

尊敬的 TI:

我正在为以下降压规格寻找一些恒定的 Iout、并且更喜欢模块。 因此、我遇到了 LMZ23603、但注意到它无法执行恒定电流输出。 您是否有其他建议?

输入电压:24VDC

输出电压:5VDC

Iout:3A -常量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inognito:

    遗憾的是、电源模块产品系列没有符合您规格的恒流输出器件。 最接近的器件是 TPS82130、但最大输入电压仅上升至17V。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    正常的降压转换器类型如何? 是否有符合我的规格的恒流输出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inognito:

    我支持 TI 电源模块团队、但我认为 具有28V 最大输入电压和3A 连续输出电流 的 TPS54334应满足您所需的规格。

    此致、

    Jimmy