This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:运行学习周期

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647009/bq40z60-running-learning-cycle

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:EV2400

我正在使用 Battery Management Studio 1.3.54.1。 它提供了自动循环菜单选项。 建议 I2C 连接器、Vout 和 SDA 上提供5V 逻辑信号、以通过负载和充电器件进行控制。 在检查了端子分配、然后开始放电或充电周期后、I2C 端口保持 Vout =+5和 SDA = 0。 EV2300或 EV2400也是如此。 培训视频指示应提供手动循环或自动循环。 我找不到视频中显示的菜单。

在运行学习周期时、负载和电荷直接施加到 BAT+和 PGND 还是 VSYS 和 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    Battery Management Studio 1.3.54.1中的自动循环菜单选项适用于我们的电量监测计开发套件(GDK)、遗憾的是、它不支持>1S 的电量监测计作为 bq40z60。

    GDK - www.ti.com/.../sluub24.pdf

    您必须手动循环电池或开发自己的循环自动化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何执行 BQ40Z60的学习周期以使监测计正常工作。 您能否参阅一份文档、其中将向我展示命令序列、放电、放松时间、充电和放松时间以及充电器和负载的确切连接位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    bq40z60没有特定的学习周期指南、但下面是一个可供使用的参考文档。

    www.ti.com/.../slua450.pdf

    您可以使用 bq40z60集成充电器进行充电、使用电子负载进行放电。

    -放电以终止 C/5至 C/10负载之间的电压
    -放松5小时
    -用 C/2充满电
    -放松2小时
    -放电以终止 C/5至 C/10负载之间的电压
    -放松5小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为放松时间添加时间? 如果没有某种自动化、则周期不适合工作日计划。 以上周期需要18小时的出勤率。 如果将放电放松时间延长一夜、则循环可以适合延长的工作日。
    如果我通过 VSYS 上的 FET 进行充电和放电、则周期终止不需要连续监控。 请告诉我添加的放松时间是否会导致任何问题、以及使用 FET 结束周期是否可行。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    额外的放松时间不会造成问题。 问题是没有足够的放松时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在周末运行了学习周期。 CHG 和 DSG FET 在适当的电池电压下进行开关。 RSOC 和 ASOC 值不起作用。 当 Ce LL 电压为3720mV 时、RSOC = 4% ASOC = 3%。 在4195mV 的电池电压下、RSOC = 100%、ASOC = 98%。 我已经捕获 了我的寄存器屏幕以及设置和电量监测屏幕。 请告知您认为我出错的地方。

    放松时间大约为12小时。

    Jerry

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    此时不要过于关注 SOC。 您需要按照我向您提供的说明进行操作。 在数据闪存中设置的放电至终端电压(3000mV/电池或12000mV 电池组)。 休息5小时、然后充电以充电终止电压(4200mV/电池或12800mV 电池组)。 休息2小时、然后放电至终端电压(3000mV/电池或12000mV 电池组)。

    在运行学习周期之前、确保为未学习的监测计(0x04)设置更新状态。 成功学习周期后、更新状态应为0x06。 此外、确保在所有电池学习周期之前将 Ra 标志设置为0xFF55或0xFFFF。