This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq Studio v1.3.x、存在 bq34z100-EVM 问题(校准电压与放大器;无法导出 g.csv)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649213/bq34z100-g1-bq-studio-v1-3-80-with-bq34z100-evm-problems-calibration-voltage-cannot-export-the-gg-csv

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们将 bq34z100-EVM 与8节 Panasonic HHR450A 镍氢电池一起使用、J2接头处于16V 位置、J5接头处于>5V 的位置、化学 ID 6112:

--尝试导出 gg.csv 文件时,我们收到错误:"error = failed to execute runnable (org.eclipse.SWT.SWTException: widget is posed)"

--执行电压校准时,我们会收到错误信息:"calibration -- Calibration cell voltage is out of range.(校准--校准电池电压超出范围。) 该值以毫伏为单位。  请检查值并重试。"

您能就解决这些错误提供任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    校准错误通常表示为 bq34z100-G1发布了错误的 bqz 文件。 请完全删除 bqStudio (包括 bqz 文件)并重新安装 v1.3.80 Build 1。

    请告诉我这是否可以解决这两个问题。

    此致、
    Bryan Kahler