This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:查找合适的器件

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649201/bq33100-finding-the-right-part

器件型号:BQ33100

我们尝试对单个 UltraCap 电池(10、25或50F)进行充电/放电。 我们正在寻找一个双向直流/直流转换器 IC、该 IC 将在等于锂离子电池的恒定输出电压范围内工作、大约在3.6和4.2V 之间。 但是、我们很高兴能够研究两个单向组件、一个充电路径、一个放电路径。

 

我们希望最大800mA 的 UltraCap 放电(在直流/直流输出下、即恒定4.2V)、电流可能为200mA (同样在恒定4.2V 侧)。 我们对充电电流持灵活态度、可以讨论它是否有用。 800mA 放电电流是峰值电流、预计持续1ms、在300mA 范围内。

 

BQ33100等组件似乎具有我们不需要的功能(如电池平衡)。 我们肯定会使用 LTC3110EUF 超额完成。 我们并不是在寻找所有这些功能、而且定价已成为一个重大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    bq33100是一款超级电容器组管理器、可能适合您的应用-监测和管理。 该器件能够支持2-5个串联超级电容器(或更多级联模式、例如、不进行电池平衡)。

    该器件不包含用于充电的双向直流/直流转换器。 请查看 EVM、了解具有 bq33100和分立式线性充电方案的示例电路。 bq33100 EVM 用户指南可在以下位置找到 :www.ti.com/.../sluu466.pdf。

    如果需要、可以使用 bq33100禁用电池平衡。

    请分别联系充电论坛和/或直流/直流转换器论坛中的应用工程师以获取充电和/或直流/直流转换。

    如果您对 bq33100有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler